This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350STK:创建无线传感器网络。

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1350STK, CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/878564/cc1350stk-create-wireless-sensor-network

器件型号:CC1350STK
主题中讨论的其他器件: CC1350

您好、先生、

 我有两个 CC1350 Launchpad 和一个 CC1350STK。 我需要执行两个任务  

1)创建一个简单的无线传感器网络集中器设备,用于侦听来自其它节点的数据包  

2)使用 Sensortag 应用程序时、我需要执行所有传感器结果在无线网络上发送。

请导游 Mi 先生。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、您应该熟悉 SDK 和示例、然后使用其中一个示例作为入门指南。

    我还建议您查看可用的 Simplelink Academy 培训。

    Siri