This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:采用 CC1310简化为 CC1121

Guru**** 2523080 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1121, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/878467/cc1310-adopting-cc1310-whitening-to-cc1121

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件:CC1121

您好!

请问 CC1310的简化版本是否与 CC1121兼容?

换言之, 是否可以配置 CC1310白光功能与 CC1121相同?

 

我的客户有一个具有 CC1121+UC 的现有系统。

在系统中、启用 CC1121美白功能。

 

对于他们的新开发、他们对 CC1310的替代 CC1121+UC 感兴趣。

因此、需要使用 CC1310的新系统与现有 CC1121系统进行通信。

他们的第一个问题是 CC1310的简化是否与其现有系统 CC1121兼容。

 

我正在阅读 swru295e.pdf、p.48 (CC1121美白)和 swrc117h.pdf p.1613 (CC1310 CMD_TX_TEST)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是兼容的。 CC1310具有不同的白化选项、请选择兼容的选项。