This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:请求原理图审阅

Guru**** 2395625 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352R, CC3220MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/878429/cc1352r-schematic-review-requested

器件型号:CC1352R
主题中讨论的其他器件: CC3220MODA

TI 是否提供设计审查服务?  我有使用 CC1352R 和 CC3220MODA 的原理图、我将对此进行回顾。  我不希望将这些原理图放在公共论坛上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以快速查看 CC1352R 器件(我没有使用 WiFi 器件、但可以尝试让其他人查看它)。 如果您不希望在公共论坛上打开原理图、请在论坛上向我发送一个朋友请求、您将能够以私人邮件的形式将其发送给我。