This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:在较低的功率水平下实现输出功率精度

Guru**** 2576045 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/878251/cc1312r-output-power-accuracy-at-lower-power-levels

器件型号:CC1312R

你好!

我们正在考虑将特定市场的输出功率降低到868.3MHz。 可能需要的功率级别在4dBm 至7dBm 的范围内、但我知道 CC1312在较低的功率级别下的功率精度会变差(我在4dBm 的目标功率下观察到1.8dBm、在7dBm 的目标功率下观察到6.2dBm)。 您是否有任何有关该功率范围内目标功率与实际功率的统计信息? 室温和电源过热都很重要。

BR
Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我查看了我们在实验室中测量的值。 下表显示了在温度和电源范围内测量30个器件时的最小/最大值。 PA 具有温度补偿功能、这意味着温度变化很小。 请注意、用于这些测量的器件中有12个器件是将过程参数调整为生产批次中预期的最坏情况的器件。  

    这些数字不是您在生产中可以获得的最大值/最小值、但可以很好地指示预期结果。  

    TXPower 平均 最小 平均 最大
    0x13F 12.93704. 12.03384 12.85489 13.5469
    0xB224 12.62885 11.89621. 12.54426 13.07033
    0xA410 12.21086 10.53208 11.62845. 12.51909
    0x669A 11.01433. 10.29217. 10.82224. 11.45559
    0x3E92 9.923924 9.292038. 9.77947 10.46095.
    0x3EDC 8.723543 7.578135 8.475562 9.126008.
    0x2CD8 7.844791 6.82931 7.669513 8.333633
    0x26D4 6.682469 5.871549 6.547206. 7.328441
    0x20D1 5.53564 4.626824. 5.444732. 6.2812
    0x1CCE 4.128815 2.745841 3.891811. 4.848998
    0x16CD 3.47064 2.216389. 3.299294 4.327899
    0x14CB 2.089233 0.903204. 1.887274 3.044034
    0x12CA 1.248645 -0.43951 0.944671 2.549299
    0x12C9 0.326122 -1.51704 0.02921 1.439601
    0x10C8 -0.74557 -2.30502 -0.8696 0.582662
    0xAC4 -7.24625 -11.02 -8.16942 -5.65417
    0xAC2 -13.3329 -22.4758 15.0715 -11.2169
    0x6C1 -17.9028 -24.103. -19.0748 15.3341
    0x4C0 -23.0222 -27.8094 -22.7592 -16.9752
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、这为我们提供了一个良好的起点、谢谢您!