This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350STK:CC1350STK 固件更新

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/877770/cc1350stk-cc1350stk-firmware-update

器件型号:CC1350STK

您好、先生、

我正在使用 CC1350 SensorTag (外设)和 通过计算机上的 USB 连接的 CC1350launchpad。 我在 Launchpad 上烧录了主机应用程序、并使用 BLE 器件监控  器通过低功耗蓝牙读取 CC1350 STK 的传感器、一切正常。 之后、我使用 TI Sensortag 应用程序通过智能手机对其进行了测试、一切正常。

我的目标是修改 CC1350STK 的固件 、仅发送某些 SensorData、并设置读取传感器的间隔。 我的问题是、在交付时、我可以找到从 sensortag 刷写的相同工厂固件。 我看到使用 CC1350STK 的几个人 正面临这个问题、他们在这里有几个主题。  

那么、请告诉我先生、我将从哪里获得用于 CC1350STK 固件更新的 zip 文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅以下帖子:

    BR

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我已取 一个空项目 、 CC1350SensorTag_BLE_All_v1_43.hex 将该文件链接到空项目。

    我构建项目并对其进行调试、然后运行程序、但它不起作用。

    那么、请告诉我应该怎么做? 用于 更新新固件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不应将 hex 文件链接到另一个工程。

    您可以使用 SmartRF 闪存编程器2下载十六进制文件

    Siri