This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101-Q1:振动收发器板导致的多普勒效应

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/870207/cc1101-q1-doppler-effect-due-to-vibrating-transceiver-board

器件型号:CC1101-Q1
主题中讨论的其他器件:CC1101

你好!

在我的情况下、我有两个具有 CC1101 (868MHz)的板:一个用于传输数据、另一个用于接收。 接收器处于静止位置、不会移动。 发送器以1米/秒的速度来回移动。

我的问题是:我是否应该在我的姐妹中考虑由于多普勒效应导致的频移? 接收器的信号偏差为+/- 5Hz (移位)是否正常?

祝你一切顺利!

 SD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在本例中、您不必担心多普勒效应。 多普勒引起的频移将远小于接收器能够处理的频率偏移。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢! 但 CC1101数据表中的哪个参数说明了接收器能够处理的频率偏移?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    频率偏移容差不是数据表参数、因为它取决于您使用的设置。 通常是信号带宽和 RXBW。 与 RX BW 相比、信号带宽越小、您拥有的频率偏移容差就越高。 通常、由 xtal 容差引起的频率偏移将远大于多普勒频移。  

    确保接收所需的最小 RX 带宽由以下公式给出:Rx BW =信号带宽+ 4*ppm 晶振*射频频率运行

    对于 FSK,信号带宽可近似为数据速率+ 2*频率偏差(卡森规则)。