请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1101-Q1 主题中讨论的其他器件:CC1101
你好!
在我的情况下、我有两个具有 CC1101 (868MHz)的板:一个用于传输数据、另一个用于接收。 接收器处于静止位置、不会移动。 发送器以1米/秒的速度来回移动。
我的问题是:我是否应该在我的姐妹中考虑由于多普勒效应导致的频移? 接收器的信号偏差为+/- 5Hz (移位)是否正常?
祝你一切顺利!
SD