This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:监控网络活动

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/877010/cc1352r-monitor-network-activity

器件型号:CC1352R

您好!

我将 cc1352R 与 SDK 3.40搭配使用

我参考了本指南

http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AE-aWIKgOt9jZnKqcfqBWw__pTTHBmu__LATEST

并成功地将可移植示例与15.4 sensor_oad 混合在一起

我想监控网络活动并将其显示在其中一个可移植线程上的 LED 上。

例如、网络活动指接收到的数据、发送的数据、错误、RSSI 值、SNR 值、 发送和接收时的其他信息。

换句话说、我想在 LED 上显示网络运行状况。

是否有任何关于最佳接触地点的建议?

谢谢、

Kartik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kartik、

    在 sensor.c 中、您可以看到有一个用于跟踪大多数这些统计信息的结构的定义、这听起来就像您正在寻找的那样。

    /*! 传感器统计信息*/
    Smsgs_msgStatsField_t Sensor_msgStats 

    [引用 user="Kartik 3"]换言之,我想在 LED 上显示网络运行状况。

    如果您需要有关启用 GPIO 来切换 LED 的帮助、我建议查看 SDK 中的按钮式示例。