请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1352R 您好!
我将 cc1352R 与 SDK 3.40搭配使用
我参考了本指南
http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AE-aWIKgOt9jZnKqcfqBWw__pTTHBmu__LATEST
并成功地将可移植示例与15.4 sensor_oad 混合在一起
我想监控网络活动并将其显示在其中一个可移植线程上的 LED 上。
例如、网络活动指接收到的数据、发送的数据、错误、RSSI 值、SNR 值、 发送和接收时的其他信息。
换句话说、我想在 LED 上显示网络运行状况。
是否有任何关于最佳接触地点的建议?
谢谢、
Kartik