This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:天线匹配

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/877266/cc1352r-antenna-matching

器件型号:CC1352R

您好!

我将在新设计中使用 CC1352R。 此设计主要使用低于1GHz (868MHz)接口、但 BLE 将用于配置。

我将使用 Johanson 的 IPC (0900PC15A0036)和 TDK 的双工器(DPX202700DT-4162A1)。 天线将通过射频电缆连接到 U.FL 连接器。

我对天线匹配有疑问。

在 SWRA629A (CC1352的集成滤波器平衡-非平衡变压器)上、第6页的图5显示了射频开关和天线连接器之间仅具有100pF 电容的原理图。 在 Launchpad 原理图中、同一100pF 电容和 PCB 天线之间有一些滤波器组件。

由于我的设置与 SWRA629A 中的设置更相似、我是否需要这些滤波器器件? 将它们用作占位符(使用0欧姆串联电阻器和 DNM 分流器)是否有用? 或者、您是否建议完全不使用它们?

请提供建议。

提前感谢。

此致

Stefano Infante

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果使用50欧姆的外部天线、则只需要一个直流块电容器朝向天线、而不需要额外的匹配组件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 ter

    Stefano