This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:CC1352p 中是否提供 PLL 方案的反馈?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/891934/cc1352p-feedback-to-pll-scheme-available-in-cc1352p-or-not

器件型号:CC1352P
主题中讨论的其他器件:CC1200

您好、先生、

我们只是尝试扩展 RX 滤波器带宽、通过对 PLL 的反馈来提高50kbps 和100kbps 速率的灵敏度。

如果有、我们是否知道如何继续?

对于50kbps、100KHz RX 带宽似乎有一个上限、不能将其增加到接近200kHz、因为选择性测试将200kHz 定义为集成器频率阶跃

谢谢、

陈伟贤  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们必须在此处查看更多信息。

    但是、您能否详细说明一下您的含义: "似乎有一个上限、例如50kbps、100KHz RX 带宽不能增加到接近200kHz、因为选择性测试将200kHz 定义为集成器频率阶跃"这是想要使用 PLL 反馈的主要原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我的意思是50kbps (25kHz 开发) 数据速率的 RX 滤波器带宽约为100KHz、通过 CC1200文档、它表示增加的量可能为+/-(RX-BW)/N、N=2、4。

    因此、我认为 FB2PLL 之后的带宽将为150kHz、小于200kHz、因此选择性测试将200kHz 定义为干扰阶跃。

    那么、我们是否知道 FB2PLL 可用?

    谢谢、

    陈伟贤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们可以提供一些覆盖以启用 FB2PLL、但它将需要您的器件进行一些调整。  

    但我不清楚为什么需要此功能。 也不清楚测量选择性@200kHz 的来源。 在向您提供更多信息之前、我需要更详细地了解您希望使用此功能解决的问题、因为我怀疑这可能会以不同的方式解决。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很抱歉耽误你的回答。 -200 KHz 偏移选择性测试来自 TI CC1352数据表、您可以进一步查看该数据表

    我正在尝试了解 FB2PLL 的副作用或工作量。 现在、我要介绍的是、我认为集成或相邻的915MHz TI 芯片内置器件比灵敏度增强考虑更为重要

    谢谢你

    陈伟贤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz/f/156/t/891962 是相同的情况吗? 如果是,我只会介绍我所链接的帖子,以避免在两个不同的帖子中支持同一个案例。