This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:RX 滤波器带宽240和120KHz

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/889997/cc1125-rx-filter-bandwidth-240-and-120-khz

器件型号:CC1125

您好!

240KHz Rx 滤波器带宽的灵敏度为31、而120KHz 的灵敏度为38、这非常低。

请建议这些带宽的设置、以获得更好的灵敏度、如符号速率、偏差和

其他设置需要这些带宽来实现灵敏度。

我们使用38.4MHz 晶体。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否为该请求提供一些背景信息? 我提出的原因是、通常的流程是选择适合应用需求的数据速率和偏差、并相应地设置 RX BW、而不是从 RX BW 开始。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在我们的应用中需要200Kbps 的数据速率、因此我需要240kHz 和120kHz 的带宽。

    请帮助。

    我们使用以下设置来设置240kHz 带宽、请查看:


    SYNC_CFG1 => 0x07
    偏差_M => 0x1A
    MODCFG_DEV_E => 0x2F
    DCFILT_CFG => 0x04
    前导码_CFG1 => 0x18
    FREQ_IF_CFG => 0x00
    IQIC => 0x00
    CHAN_BW => 0x01
    MDMCFG0 => 0x05
    SYMBOL_Rate2 => 0xA5
    symbol_rate1 => 0x55
    SYMBOL_RATE0 => 0x55
    AGC_REF => 0x3C
    AGC_CS_THR => 0xEC
    AGC_CFG3 => 0x83
    AGC_CFG2 => 0x60
    AGC_CFG1 => 0xA9
    AGC_CFG0 => 0xC0
    FIFO_CFG => 0x00
    FS_CFG => 0x14
    Pkt_CFG0 => 0x20
    PA_CFG0 => 0x02
    Pkt_LEN => 0xFF
    IF_Mix_CFG => 0x00
    TOC_CFG => 0x0A
    FREQ2 => 0x60
    FREQ1 => 0xDF
    FREQ0 => 0xFE
    IF_ADC0 => 0x05
    FS_DIG1 => 0x00
    FS_DIG0 => 0x5F
    FS_CAL0 => 0x0E
    FS_DIVTWO => 0x03
    FS_DSM0 => 0x33
    FS_DVC0 => 0x17
    FS_PFD => 0x50
    FS_PRE => 0x6E
    FS_REG_DIV_CML => 0x14
    FS_SPARE => 0xAC
    XOSC5 => 0x0E
    XOSC3 => 0xC7
    XOSC1 => 0x07

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些似乎来自 SmartRF Studio、这很好。 这是否意味着您无法使这些功能正常工作?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用的频段是:450到470 MHz。

    灵敏度非常低、采用上述设置时 、SmartRF 不提供120 kHz 的任何默认设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用120kHz RX BW 无法获得200kbps。 请针对200kbps 设置测量 OBW、其范围大于120kHz。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在两种情况(240和120 kHz)以上获得的用户数据速率对我来说是可以的。

    数据速率是根据我们的使用需求实现的。

    灵敏度问题、它非常小。

    OBW:

    240KHz RX BW,75kHz 偏差,100ksps: 227.4KHz

    120KHz RX BW,30kHz 偏差,60ksps: 100KHz

    我们将在上述两种情况下进行测试。

    我们使用的频段是:450到470 MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否意味着您在100kbps 和60kbps 上获得的灵敏度较差?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用240KHz 和120KHz Rx 滤波器带宽时、接收灵敏度约为-45dBm。 与数据表中提到的240KHz 和120KHz Rx 滤波器带宽的-103dBm 和-106dBm 相比、这是非常低的。

     相关设置和测量如下  

    对于240KHz Rx 滤波器带宽- SR = 100ksps、频率偏差= 75KHz、在频谱上测得的 Tx 带宽= 228KHz  

    对于120KHz Rx 滤波器带宽- SR = 60ksps、频率偏差= 30KHz、在频谱= 100KHz 时测得的 Tx 带宽

     

    上次更新中提供了240KHz 的寄存器设置。 请帮助我们获得正确的灵敏度。  

    我们认为存在一些配置/寄存器设置问题、这是导致低 Rx 灵敏度的原因。 我们将在 Rx 滤波器带宽80KHz 及以下获得所需的 Rx 灵敏度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我们首先关注100ksps。 就我所见、您使用的设置与 SmartRF Studio 中使用的设置相同、请确认。  

    -由于您在450 - 470 MHz 频段上进行测量,您使用的是哪种硬件?

    -如何测量灵敏度?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。

    我们使用自己的电路板、芯片组 cc1125和450至470MHz 的频带。

    我们通过发送1000个数据包来测量敏感数据、并检查接收到的数据包、考虑到2%的数据包错误。

    此测试在完全控制的环境中完成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设这些是传导测试?

    您是否测试了较低的数据速率(摘自 SmartRF Studio)?

    由于这是定制板、您知道硬件具有所需的性能吗? 我可以快速查看原理图、看看我是否看到可能表示性能不佳的东西。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这些测试在实验室中进行。

    是的、我们还会对 较低的数据 速率进行测试、并在任何低于80KHz 的 Rx 滤波器带宽下获得双侧灵敏度。

    对于低于80kHz 的 Rx 滤波器带宽、我们没有任何问题、问题仅在于我们尝试使用120kHz 和240kHz 的 Rx 滤波器带宽。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关设置的问题:  

    据我所见、您没有遵循此处 SmartRF Studio 中建议的设置、偏差设置有细微的不同。 您写入偏差为75kHz、但与寄存器设置的偏差表明 芯片设置为82.6 kHz。 如果在测试时在信号发生器上使用75kHz、可能会产生影响。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已经在82.6 kHz 偏差下完成了测试。

    还在 240 KHz Rx bw 下以偏差75 KHz、82.6 KHz 和60 KHz 进行了试验。

    但在任何情况下、带宽都没有改善。

    请建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的电路板上是否有任何可能导致部分测试信号超出 RX BW 的频率偏移?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    已验证频率偏移是否正确。 我们还将通过增加路径衰减并从 TX 节点的输出功率中减去来计算灵敏度。此计算与 UART CLI 上的 RSSI.shwon 匹配。