This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:与 CC1310兼容

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/892831/cc1312r-compatible-with-cc1310

器件型号:CC1312R
主题中讨论的其他器件:CC1310

你好

我们 希望从 CC1310更改为 CC1352。

 CC1310和 CC1352是否兼容?
此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否、它们不兼容。 您需要重做设计。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在您编写 CC1312R 的标题中,但在正文中,您编写了 CC1352 (R 或 P?) 哪一个? 您是指硬件还是软件、还是两者兼而有之?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很抱歉出错了。

    再次询问如下。
    CC1310和 CC1312R 硬件是否兼容?
    是否有任何器件与 CC1310硬件兼容?
    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC1312和 CC1310引脚对引脚兼容。 有关  其他必需的更改、请参阅 www.ti.com/.../swra587.pdf。