This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:关于 CC1120、主频率和谐波的大小存在差异

Guru**** 2752215 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/891889/cc1120-as-regarding-cc1120-the-difference-in-the-size-of-the-main-frequency-and-harmonics

器件型号:CC1120

我对 CC1120RHBR 有疑问

我们已经将 CC1120RHBRR 应用到了新的坐标、其中有韩国最大的坐标坐标坐标坐标坐标、名为 Darim https://www.daelimbath.com/

应用程序:新坐标

2.多用途计划:在第3季度内

3、MP Q'TY:50万到100万//年至少 (Q 的质量 可以根据 客户的反馈进行更改)通常是1个公寓、2个卧室、2个坐浴盆。

4. 目前的情况:我们希望从韩国获得认证..  

我有一个问题、如下所示

无线电波认证项目的主要频率和谐波的大小差异应大于40dB、但没有空间进行测量。

如何处理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "无线电波认证项目的主要频率和谐波的大小差异应大于40dB、但没有空间。":不确定我是否理解该问题。 您是否意味着谐波的功率需要比谐波的功率低40dB (40dBc)?  

    如果是这种情况、请注意、我们的参考设计通过了具有类似要求的 ETSI 和 FCC 法规。 我建议先购买一些 CC1120 EMS 并进行一些传导测量。