This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:Smart RF Studio 的 LBT 测试

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/887654/cc1200-lbt-test-with-smart-rf-studio

器件型号:CC1200

尊敬的先生:

我想使用 CC1200 EVK 和 Smart RF Studio 进行 LBT 测试。

您能否向我发送一些测试 LBT 模式的参考指南或程序?

此致、

Kwangbog Ham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有任何文档对此进行了说明。  

    要测试这一点、您需要一个信号发生器和一个频谱。 如果您没有其中一个或两个、则可以将信号发生器替换为 CC1200 EVK (或类似产品)、将频谱替换为 CC1200 EVK (或类似产品)。 后者有一些限制。

    我假设您需要检查 LBT 是否正常工作、这意味着如果通道中的能量高于给定的限值、则不会发送数据包。 使用信号发生器、频谱和分离器、您将能够查看芯片是否发送数据包、信号发生器信号的电平是否低于设定的阈值、而不是高于设定的阈值。 如果您使用 CC1200 EM 作为信号发生器、则很难测量确切的阈值、因为您将无法对信号强度进行相同的控制。 如果要控制信号电平、时序等、则需要用到频谱 但是、如果您只想验证 CC1200是否发送信号、则使用 RX 中的 CC1200 EM 验证是否发送了数据包会更容易。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ter:

    感谢您的回复。

    我理解您的意思。

    我想知道如何为每个 cc1200 EM 在 Smart RF stuido 程序上设置寄存器的值。

    如果您没有任何文档、请告诉我之前设置寄存器值的一些步骤以及一些环境。

    此致、

    光博格火腿。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您不必在 AGC_CS_TH 中设置 PKT_CFG2.CCA_MODE 和 RSSI 电平以外的任何内容来激活 LBT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ter:

    感谢您的回复。

    是否可以对我的程序执行双重检查?

    分离器的一个输入端口是信号发生器。 /频率:922.7MHz/振幅:-50dBm。 /RF 输出:打开

    2.分离器的另一个输入端口是 CC1200EM。 /频率:922.7MHz

    3.分离器的输出端口连接到频谱分析仪。

    4.我将寄存器值设置如下:pkt_CFG2.cca_mode:0x02、AGC_CS_th:0xf7、表示载波检测阈值-90dBm。

    5.我单击“数据包 TX”选项卡,开始发送数据包。

    6.我想不会发送数据包。 但是、我可以在频谱分析仪上看到数据包波。

    我真的是个错误吗?

    请告诉我您的建议。

    此致、

    Kwangbog Ham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有时间详细了解这一点。 您在这方面是否取得了任何进展?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ter:

    感谢您对我的问题感兴趣。

    在这方面没有任何进展。

    请指导我解决问题。

    此致、

    Kwangbog Ham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的测试设置有多个问题。 首先、您不能在 SmartRF Studio 中使用"Packet TX"来测试这一点。 要使用 CCA、当 您选择 TX 时、无线电必须处于 RX 中。 如果不处于 RX 模式、您将无法知道无线中是否有任何内容 。

    您需要做的是使用"RF Device Commands"选项卡。 在这里、您可以选择 SRX、写入 TX FIFO、然后选择 Strobe STX。 如果信道可用、则将发送数据包、否则对讲机将保持 RX 模式。

    您还需要将 CCA 模式更改为其他值2。 如果通道为2、则只有 在接收数据包时(我想您不是通过信号发生器发送真实数据包)、该通道才会被解释为繁忙。 将其更改为3也将使其根据 RSSI 将信道解释为繁忙。

    Siri