This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1070:SmartRF Studio 6无法正常工作- tvicport.sys

Guru**** 664280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1070
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/887987/cc1070-smartrf-studio-6-not-working---tvicport-sys

器件型号:CC1070

目前的版本 SmartRF Studio 7似乎不支持 CC1070 -我需要 SmartRF Studio 6。

我下载并安装 了 Setup_SmartRF_Studio_6.13.1.exe

但是、当我运行它并选择 CC1070时、我会得到:

这在64位 Win7-Pro 上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们必须对此进行研究。 问题可能是驱动程序到并行端口驱动程序。 如果我尝试在 PC 中启动 SmartRF Studio 6、则会出现相同的错误。

    我假设这与 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz/f/156/t/876905?有关我们是否可以在不启动并运行 SmartRF Studio 6的情况下以某种方式为您提供帮助? 如果这与我提到的情况相关、我假设您不需要查找 CC1070的设置、而是更多地查找代码转换的输入?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="ter">我假设这与 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz/f/156/t/876905?有关[/报价]

    是的、是的。

    ter 说:
    我们是否可以在不启动并运行 SmartRF Studio 6的情况下以某种方式为您提供帮助? [/报价]

    当前代码的设置与载入 “魔数”一样,我只是希望使用 SmartRF Studio 6来解码它们...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以发布这些数字、我们可以看到我们是否可以在尝试查看如何处理 SmartRF Studio 错误消息的同时对它们进行检测。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    数字是

    {0x0F、0xF0、0x8F、0x3D、0x70、 0x23、0x39、0x3D、0x70、0x23、 0x39、0x44、0x03、0x9B、0xBA、 0x58、
     0x65、0x57、0x31、0x28、0x21、 0xB0、0x07、0x04、0x02、0xAE、 0x7C、0x00、0x00、0x00、0x00、 0x00};

    这似乎包括记录为"未使用"的地址值-同样、它只是一个"魔数"的加载、没有任何解释。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    0x3D、0x70、0x23给出 的频率为917MHz

    0x39将数据速率设置为9.6kbps

    0x44是 VCO 寄存器

    0x03是调制解调器寄存器。  UART 模式被选择

    0x9B 在整形打开时将偏差设置为4.95kHz。

    其他寄存器特定于 CC1070、在移植时不应考虑任何内容。