This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1350:无法与芯片通信

Guru**** 2560170 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/890608/launchxl-cc1350-cannot-communicate-with-chip

器件型号:LAUNCHXL-CC1350
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHCC1350

您好!

我正在尝试对开发板进行编程、但出于某种原因、我无法与开发板建立任何通信、即使所有跳线都已设置到位。 在启动 SmartRF Studio 7和 Flash Programmer 2时、该芯片刚刚标记为"未知"。  

几周前、我启动了 Uniflash、试图将程序刷写到 CC1350中。 系统提示我更新调试器固件并继续执行此操作。 之后、我把调试器放在架子上、今天刚刚尝试再次使用它。  

Launchpad 上的 XDS110调试器软件是否存在问题? 我已经尝试从闪存编程器2进行整体擦除、但也很不幸。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您的器件变为"未知"且批量擦除未更改芯片的状态、则您很可能会欺骗芯片(通常覆盖 CCFG 部分)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有办法解决这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、如果您已经为芯片起了魔法、则不会这样做。