This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:CC13x0/CC13x2 MIOTY 支持

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: MIOTY
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/884754/cc1310-cc13x0-cc13x2-mioty-support

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件:MIOTY

我阅读 了新的 LPWAN 标准 MIOTY、它为全球低于1GHz 通信提供了质量和可扩展性 、我想知道从何处下载相关 SDK 或软件、以便在 CC13x0/CC13x2器件上播放 MIOTY。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,YK,

    TI 与 Stackforce 合作为 CC13xx 器件提供 MIOTY 堆栈。 由于 MIOTY IP 许可、MIOTY 堆栈必须通过 Stackforce 获取、因此不属于任何 TI SDK。

    请注意、TI.com 上不久将出现 MIOTY 产品页面、以提供有关可用软件解决方案和支持硬件的更多详细信息。

    您可以在以下网址阅读更多有关 Stackforce 提供的 MIOTY 堆栈的信息 :https://stackforce.de/en/products/software/mioty-stack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您详细介绍。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该页面已联机: https://www.ti.com/tool/MIOTY ;-)