This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:如何使用 macRadioWakeupCb

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/890200/cc1352r-how-to-use-macradiowakeupcb

器件型号:CC1352R

您好!

我将 cc1352R 与 SDK 3.40搭配使用

我将使用15.4传感器 OAD 片外安全示例。

对于我的应用、我需要一些通知功能、该功能告诉我无线电已打开或已加电。

我在 mac_radio.h 文件中找到了此函数 macRadioWakeupCb。

但我不理解如何使用该函数。

那么、您能不能指导我、如何在 TI 15.4 sensor_oad 示例中使用此函数。

谢谢、

Kartik。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kartik、

    mac_radio.h RadiowakeupCb 是一个内部回调、在应用层中无法访问。

    以下是一些有关从何处开始的建议。 查看 api_mac.c,然后导航至 processIncomingICallMsg()。 在这里、您可以看到正在处理所有 MAC_xxx 事件、并且相应的回调被发送回应用层。

    我没有机会测试这个、但我要做的就是这里。 在此函数中、为 MAC_PWR_ON_CNF 添加一个案例、并为您的应用程序添加必要的回调。 每次打开或唤醒 Mac 时、它都应处理此回调。