This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:CC1101在433Mhz 频带下运行时支持的范围

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/889993/cc1101-how-far-can-cc1101-support-when-operating-in-433mhz-band

器件型号:CC1101

您好!

CC1101在433Mhz 频带下运行时支持的距离有多远?我们希望传输距离超过200m。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用 http://www.ti.com/tool/RF-RANGE-ESTIMATOR 作为指示。 为提供与 CC1101上相同灵敏度和输出功率的不同芯片选择一个设置。

    在您所在位置的433MHz 上允许的最大输出功率是多少、这通常是低电平。