This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:电流消耗

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/889855/cc1312r-current-consumption

器件型号:CC1312R

您好!

我正在尝试使传感器应用的电流消耗尽可能低。 我注意到我的器件每~800ms 采集~400uA 的短时间。 这是什么?

谢谢、

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    如果器件进入待机模式、则可能是 VDDR 再充电脉冲。 有关 更多详细信息、请参阅测量 CC13xx 和 CC26xx 电流消耗:

    www.ti.com/.../swra478