This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:如何在 TI 15.4 Stack 上启用 PA

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/897953/cc1312r-how-to-enable-pa-on-ti-15-4-stack

器件型号:CC1312R
Thread 中讨论的其他器件:SysConfigCC1310

大家好、

客户使用 CC1312+SKY66122 PA。 如何启用 PA? 由 SysConfig 或编译选项提供?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    请参阅以下主题: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz/f/156/t/827042?CCS-CC1312R-About-enabling-CC1190-by-define-CONFIG-RANGE-EXT-MODE

    遗憾的是、这些文件已从工程中删除、无法通过 SysConfig 进行配置。 我建议从 CC1310版本导入文件、并验证映射的引脚是否是您配置中的引脚。 引脚初始化代码位于 board_palna.c.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、支持 Skyworks PA 的挑战与控制逻辑不同。 因此、从 RFC 映射 LNA_EN 和 PA_EN 是不够的。

    参考文献 RC1882HPCF 和 RC1892HPCF 来自使用 CC1312+ SAW + PA 的 Radiocrafts。 www.radiocrafts.com  

    解决方案是将 PA_EN OUT 映射到 GPIO 以控制外部 PA 上的 PA//而不是 LNA)信号、然后使用全局 RFC 中断打开 PA 芯片(从睡眠模式唤醒)

    只要射频内核被打开/关闭。

    -不再有电线