This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:SPI 设置

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1125, CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/889173/cc1120-spi-setup

器件型号:CC1120
主题中讨论的其他器件:CC1125

在我开始分析此芯片时遇到2个问题、以查看我们的某个产品是否可以与之交互。

我看不到手册中专门规定的特定 SPI 模式(0或3)。  时序图显示 SCK 在空闲时为低电平。  那么、这是否意味着该模式(模式0)是唯一要使用的模式?  我有其他使用模式3的 SPI 芯片、因此、如果可能、我想进行整合。  

此外、手动说明了32和40MHz OSC 频率的时序要求。  这是建议的速度还是可以降低?  我有一款以12MHz 运行的产品、我想将射频连接到该产品。  我还在该产品上以1.5MHz 的频率运行 SPI 总线。  以这个较低的速度运行这个芯片有什么问题?  我在使用其他外设时、在较高速度时遇到一些噪声问题。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    手册中的时序图描述了唯一有效的 SPI 模式。

    对于高速 XOSC、频率范围为31.25MHz 至33.6MHz、如数据表中所述(典型值32MHz)。 40MHz 用于 CC1125、它们共享相同的用户指南。

    对于 CC1120、当在32MHz 晶振上运行时、最大 SPI 速度为8MHz。 完全可以在1、5MHz 上运行 SPI、但无线电需要一个介于31.25MHz 和22.6MHz 之间的晶体才能工作。

    Siri