This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:在 Linux 收集器上进行安全调试

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/897875/cc1352r-secure-commissioning-on-linux-collector

器件型号:CC1352R

本主题中所述、Linux 网关收集器目前不支持安全调试。

这是否在要实施的路线图上? 如果是、时间?

或者、是否要放弃 Linux 网关开发、而直接在 cc1352上使用收集器应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Marjin、

    我们目前正在讨论纳入这种支持的潜在计划。 到目前为止、我无法确定是否会或何时添加此支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ammar:

    感谢您的回复。

    目前、我正在评估网关设置的最佳方式、而在线路下的某个位置、我们必须确定我们要走的路径。

    随着我看到 cc1352收集器而不是 Linux 收集器上正在进行更多的开发(如安全管理器)、我不会惊讶 Linux 收集器将在不久的将来终止使用。

    另一方面、cc1352上的收集器应用程序目前不支持 OAD 传输、因此它们中的任何一个都不能真正选择作为未来的证明。

    您能否至少告诉您何时将决定包括安全调试?

    此致、

    Marijn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Marijn、

    我已升级此功能请求、正在讨论此请求。 很抱歉、我不确定何时会做出该决定。

    您可以尝试根据 CC1352示例实施 SM、方法是将我们硬件中的加密驱动程序调用替换为 Linux 支持的其他安全 API。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ammar:

    谢谢、希望能尽快听到决定。

    至于实施 SM、是的、我可以这样做、我只想首先确保 Linux 网关仍然是正确的选择、或者我应该转到 cc1352上的收集器

    此致、

    Marijn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这取决于您的最终应用。 以下是一些问题、可用于确定 Linux 网关是否适合您的应用。

    • 您是否需要 Linux 计算机来执行收集器操作?
    • 是否可以在没有主机的情况下执行所有必要的操作?
    • 成本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Ammar N"]

    • 您是否需要 Linux 计算机来执行收集器操作?

    [/报价]

    嗯、这实际上是我要尝试决定的。 目前我们使用此设置(Linux 网关+协处理器)、但我可以想到其他设置、这些设置只是通过串行接口将命令传递到 cc1352收集器应用程序。 然后、主机处理器可以比完整的 Linux 机器简单得多。

    [引用用户="Ammar N"]

    • 是否可以在没有主机的情况下执行所有必要的操作?

    [/报价]

    我们至少需要一个网关来连接到我们的云平台。 但是、正如我说过的、这并不一定需要是一台 Linux 机器。

    [报价用户="Ammar N"]成本?

    这始终是一个重要因素。 尤其是对于大量的 Linux 计算机而言、它的价格相对较高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Marjin、

    我不确定我能为您提供更多帮助。 关于我们的15.4堆栈产品、我们的 Linux 网关是通过 SubG 连接到云的唯一选择。 如果这不适合您的需求、您可以考虑其他连接到云的方法。