This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350:执行 CC1350/CC1310/CC1312/CC1352任何/所有支持 ASK 调制.

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/887627/cc1350-do-cc1350-cc1310-cc1312-cc1352-any-all-support-ask-modulation

器件型号:CC1350
主题中讨论的其他器件:CC1310

大家好、SimpleLink 团队、

看起来 CC1350支持 OOK 调制(请参阅下面 SmartRF Studio 设置中的 SNAP)。  这些器件(CC1310/CC1350/CC1312/CC1352)是否支持 ASK 调制?

谢谢、Merril

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OOK 是一种提问形式。 ASK 通常定义为介于两个功率级别之间、在这两个功率级别中、可以选择功率级别、但 OOK 介于功率级别和关闭之间。 由于需要最大调制深度、因此始终使用 OOK。 第2季度计划对 CC13x2提供 OOK 支持。  

    问题的背景是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    客户希望在 TPMS 监控系统中使用 ASK、在该系统中可能需要 ASK 调制。  您是否见过任何 TPMS 系统中使用的 CC13xx?

    谢谢、Merril

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已向内部发送邮件进行检查。

    我在这里看到了有关低于1GHz 和2.4GHz 解决方案的问题。  

    但对于此用例、您是否需要符合汽车标准的器件? 另见 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth/f/538/t/886503?CC2640R2F-CC2640R2F-for-TPMS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    此用例不在轮胎内、而是从轮胎接收 TPMS。 ;^)

    谢谢、Merril

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到我们曾不时为此应用建议低于1GHz、但我没有概述是否使用 CC13xx。 此系统中的数据速率是多少?