This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1310:900Mhz 中的 MIOTY 协议栈

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: MIOTY, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/901096/launchxl-cc1310-mioty-protocol-stack-in-900mhz

器件型号:LAUNCHXL-CC1310
主题中讨论的其他器件:MIOTYCC1310

大家好!

我想知道 Stackforce 是否在900Mhz 频带而不是868MHz (对于 CC1310)中开发了 MIOTY 协议栈。
提前感谢
安德烈斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈斯、您好!

    我已将您的帖子分配给一位专家、以帮助您解决您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈斯、您好!  

    有关堆栈的具体问题、请联系 Stackforce。  

    谢谢、  
    ELIN