This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:固件升级

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/900873/cc1312r-firmware-upgrade

器件型号:CC1312R

大家好、

我有一个连接到 LTE 蜂窝调制解调器的 CC1312网关设备。

我可以从互联网下载固件文件。 现在、我需要更新 CC1312器件的固件。 如何通过最佳实践实现这一目标?

此致、

K.A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keshav、

    我已将您的帖子分配给一位专家、以帮助您解决您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keshav、

    如果需要将新的固件映像刷写到器件中、可以使用闪存编程工具、例如 Uniflash 或 闪存编程器2。  

    谢谢、  
    ELIN