This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LPSTK-CC1352R:将 LPSTK-CC1352R 重新用于工厂设计

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/888348/lpstk-cc1352r-reinit-to-factory-the-lpstk-cc1352r

器件型号:LPSTK-CC1352R
主题中讨论的其他器件:CC1352R

我对 LED 示例进行了编程、以了解如何对器件进行编程。

我尝试按按钮顺序打开/关闭/打开电源,以将 DE 设备设置为出厂状态,但它不起作用!  

因此,我需要将 LPSTK 刷写到原始状态。

SDK 中的"开箱即用体验"是什么?我需要刷写内部或外部存储器、

以及刷写器件的过程。

我将 MSP-EXP432P401R LaunchPad 板载 XDS-110ET 用于编程器和 CCS 9.3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以将 OOB 示例等多传感器示例下载到 LPSTK-CC1352R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在套件随附的快速入门指南中、您将找到指向此页面的链接: http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ALbrTxwrCNlp7358Kjw6Nw__pTTHBmu__LATEST 、其中涵盖了您的两个问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉造成混淆。

    我可以刷写多传感器应用并运行它。

    问题出在按下按钮1和开机/关机/开机顺序时,这些顺序不会将 Sensortag 恢复为出厂设置?

    正是 BIM 才是原因、因此我需要刷写外部存储器以复位器件。 "我想吗?"

    感谢您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    外部闪存中存在出厂默认映像。 您是否曾擦除外部闪存以使其丢失?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 YiKai、

    我在 TI 资源浏览器中找到的内容

    http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AIixxGE2y6tnPJ7cm65SFQ__pTTHBmu__LATEST

    我需要做的是、重新初始化 LPSTK。

    使用:  示例-开发工具- CC1352R launchpad - BLE5 Stack - DMM - DMM_154sensor_remote_display_oad_lpstk_app。

    唯一模糊的部分是刷写外部存储器的2个按钮序列?

    很快就会尝试。

    它不起作用!

    但是、如果您在 BIM 目录中下载 CC13x2R1LP-BIM-OFFCHIP、

    并且在我的情况下不会擦除外部存储器。

    下一次重新启动将重新启动 LPTSk。

    最恰当的考虑。

    Denis Lalonde