This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:载波检测阈值

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/901417/cc1125-carrier-sense-threshold

器件型号:CC1125

来自 CC1125用户指南:

和:

阈值的实际可用范围是多少?

大概是这样,它实际上不会下降到-128dBm 或高达+127dBm?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将仔细研究它、尽快返回给您。 请多多包涵。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为您可以在该范围内设置阈值、但通常需要在灵敏度限制附近设置阈值。 这通常是您需要在要部署产品的位置进行一些测试的地方。 这是因为某些位置的本底噪声可能相当高。 如果敏感度为-100dBm 且噪声寄存器为-80dBm、则必须将阈值设置为略高于噪声寄存器的值、以避免误触发。

    您打算将什么应用于载波侦听? 如果它与 LBT 问题相关、则需要将阈值设置为 ETSI 限值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是-问题是实际的、有意义的、可用的范围是什么-因为-128..+127dBm 的8位有符号数字范围 超过(在大多数情况下)接收器规格。

    当然,这取决于部署环境。 但我们想知道是否存在其他内部限制。

    [报价用户="ter"]如果它与 LBT 问题有关,则需要将阈值设置为 ETSI 限制[/quot]

    是的。 那么、问题的动机是、它能否达到这些限制?

    (我假设它必须-正如它指定的那样-符合标准-所以只需确认即可)

    编辑

    另一种方法是:

    我想接收器灵敏度会将最小"下限"置于阈值-但是否有任何进一步的限制/建议;例如,它应该 至少比敏感度"下限"高 X dB?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该寄存器为8位、对您设置的寄存器没有任何限制、因为您不能执行任何损坏操作。 如果您将寄存器设置为"非逻辑"设置、您将不会有任何载波检测阈值(无门控)、或者如果您将其设置得太高、您将始终被门控。  

    通常、您希望将阈值设置得略高于灵敏度限制、以避免被噪声触发、但如果您将其设置得太高、则灵敏度将受到限制。