This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1352P:测量 CC1352P 的电流、同时集成在 LAUNCHXL-CC1352P-2评估板上

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/887976/launchxl-cc1352p-measuring-current-of-the-cc1352p-while-integrated-on-the-launchxl-cc1352p-2-evaluation-board

器件型号:LAUNCHXL-CC1352P
主题中讨论的其他器件:CC1352P

在阅读 TI 文档"测量 CC13xx 和 CC26xx 电流消耗(修订版 D)"时、提供的选项之一是从电路板上移除所有跳线并通过"3V3"引脚为电路板供电。  在执行此操作时、您可以测量电流。  该文档指出、调试器和编程器将被禁用、无法移除跳线。  然后、我要确认所测量的电流仅来自 CC1352P 芯片、不包括任何其他外设/外部实体。  如果是这种情况、我是否仍然可以使用电路板上的 USB 端口将数据从芯片读出到 PuTTY 终端?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Everett、

    如果您希望将 UART 线连接到调试器(通过 USB 读出)、则无法保证电流仅依赖于 IC。  

    即使这些单独供电、连接本身也意味着电流从一侧流向另一侧、这意味着您将因实际连接而受到电流影响。 在理想情况下、在空闲情况下、您可能不会看到任何额外的电流、但仍必须加以考虑。 如果您希望确保仅测量 IC 的电流而不测量外部实体、则最好不要连接任何此类实体。