This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:原理图反馈

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/899455/cc1312r-schematic-feedback

器件型号:CC1312R

大家好、团队、

随附的是 使用 CC1312R 的 SOC 原理图。 请查看 SOC 和 RF 部分。

我们使用的是 Johnson IPC 和 Pulse Chip 天线。

SoC 接收来自传感器的 ADC 输入并通过低于 1GHz 技术发送 transmite2e.ti.com/.../CC1312R_5F00_W3013_5F00_SOC_5F00_RF_5F00_review.pdf。

请仔细阅读并发表您的意见。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    以下几点:

    • 在48MHz 晶体上:
      • 为什么安装 R40?  
      • 负载电容需要连接在晶体输出引脚和接地之间、就像在 X1上完成的那样、引脚2和4通常直接接地。
      • 是否需要晶体上的负载电容器? CC1312附带一个内部电容阵列来加载该电容器。

    • 为什么在 JTAG 和 UART 上连接10欧姆电阻?
    • 设计中是否有用于 VDDS 和 VDDR 的去耦电容器?
    • 您如何为器件供电? 我看不到任何 DCDC 组件。
    • 射频路径:
      • 为什么在 RX_TX 上连接100pF? IPC 不需要该额外电容器即可正常工作。
      • 为什么 L5和 L6在那里?  
      • 天线是否正确连接? 射频信号似乎已连接到您的设计中的接地端口。

    此致、  
    素食主义者

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    素食者好!

    感谢您的快速评论。

    抱歉,在复制48Mhz 晶振电路时忽略错误。 此处附上了更正后的一个。

    • 我们将48MHz 的负载电容作为可选参数( 如 Launch Pad 原理图所示)
    • R40可选择移除晶振输入连接(从其他原理图复制并立即移除)
    • JTAG 和 UART 上有10E 用于隔离、如果有、还可以减少过冲。
    • 原理图的去耦部分位于其他部分,现在位于同一页。
    • 我们正在使用200mA 容量的 LDO 为模拟和 SOC 供电,模拟部分中提供了该功能。 LDO 输出设置为2.8V
    • 射频部分也根据您的评论进行了更新。 。  我们看到 L5和 L6用于其他类型的天线。 我们将得到天线专家的审核,您对此有什么看法吗?

    随附更新的原理图。 如果您有任何建议、请告知我们

    感谢您的支持

    此致

    瓦苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../5001.CC1312R_5F00_W3013_5F00_SOC_5F00_RF_5F00_review_5F00_2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在看起来更好。 除了天线、我没有任何意见。  

    素食主义者