This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:在以下情况下、有多少电流泄漏到引脚35中?

Guru**** 2583485 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/901427/cc1352r-how-much-current-is-leaked-into-pin-35-under-the-following-condition

器件型号:CC1352R

在以下情况下、有什么电流泄漏到引脚35 (RESET_N)中?

IC 未通电。 VDDS 和 VDDR 悬空或0V (引脚34、22、13、44、45、 48、33未驱动)。 引脚35通过1.1M Ω 电阻器连接到2.5V 电源轨。

 

引脚35中泄漏了多少电流(如果有)?

 

一些背景:

IC 已进入深度睡眠模式、电源已断开。 引脚35 (RESET_N)保持高电平至2.5V、以便能够通过将引脚35置为低电平的复位按钮将其从该状态中取出。

电路板休眠电流需要在几百 nA 或更低的范围内。

 

谢谢、

劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这仍然超出了芯片的绝对最大额定值。