This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1201:CC1201 TX 完成事件

Guru**** 2501865 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/900088/cc1201-cc1201-tx-finished-event

器件型号:CC1201

您好!

我对可以在 MARC_STATUS_1/MARC_STATUS_OUT 中读取的 TX 完成事件有疑问、该事件会生成 MCU_WAKEUP。

假设我在 TX FIFO 中填充多个数据包、该事件将在第一个数据包的末尾发生、或者 FIFO 为空。

此致、

Jerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它将在每次发送数据包时发生、与 FIFO 中的字节数量无关。

    您只需将两个数据包写入 FIFO、然后在第一次收到 MCU_WAKEUP 中断时读取 NUM_TXBYTES 即可对此进行测试

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题是、如果我在 TX FIFO 中写入多个数据包、

    如果我设置 TXOFF = 11、则表示它应在传输数据包后进入 RX

    它在第一个数据包之后还是在发送整个 FIFO 之后进入 RX 中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我不能立即测试这个、但我很确定它在发送第一个数据包后进入 RX。

    如前文所述、TX 完成的概念与 FIFO 中剩余的字节数量无关、但如果传输了完整的数据包、则很简单。 如果使用固定的数据包长度、则需要传输多少字节才能完成数据包、这取决于 PKT_LEN 寄存器;如果使用可变的数据包长度模式、则取决于长度字节。

    Siri