This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:适用于 CC1352R 放大器的传感器控制器 GPIO;适用于 CC1352P 的功率放大器

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P, CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/885406/cc1352r-sensor-controller-gpios-for-cc1352r-power-amplifier-for-cc1352p

器件型号:CC1352R
主题中讨论的其他器件:CC1352P

您好!  

我有以下问题:-

1) CC1352P 和 CC1352R:是否所有 GOIO 都连接到传感器控制器[换句话说,所有 GPIO 都具有传感器控制器功能]?

2) CC1352P1和 CC1352P2:CC1352P1 (连接到低于1GHz 网络的功率放大器)

                        CC1352P2 (连接到2.4Ghz 网络的功率放大器)

请帮助我验证。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)您可以在 Sensor Controller Studio 中找到为 CC13xx 器件分配的 GPIO。 Sensor Controller Studio 是在这些器件上使用 SCE 的推荐方法。

    2) 2)是的、正确。 另请参阅此处电路板的相应原理图(设计文件): http://www.ti.com/tool/LAUNCHXL-CC1352P

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您的回复。  

    关于 Sensor Controller Studio、我看到所有 GPIO 都有电路板被指定 、从 DIO5到 DIO30、请帮助我确认所有 GPIO 都可以映射到传感器控制器上。

    为相同的附加快照。    

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另请参阅 http://www.ti.com/lit/ug/swcu185d/swcu185d.pdf 中的第13.7章

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!