This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC110L:晶体振荡器

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: CC110L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/900926/cc110l-crystal-oscillator

器件型号:CC110L

您好!

我正在进行原理图审阅、并注意到选择与 CC110L 配合使用的晶体为24MHz、负载电容为6.5pF。

数据表指定26MHz 为最小工作频率和10pF 至20pF 的负载电容。

您是否看到与原理图中采用的组件相关的任何问题? 这样做是否安全? 会产生什么后果?

谢谢你

此致、

Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请选择一个符合数据表中所述规格的 xtal。 如果一个或多个 xtal 参数超出规格、则可能存在 xtal 无法启动的风险。