Other Parts Discussed in Thread: CC110L
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC110L 您好!
我正在进行原理图审阅、并注意到选择与 CC110L 配合使用的晶体为24MHz、负载电容为6.5pF。
数据表指定26MHz 为最小工作频率和10pF 至20pF 的负载电容。
您是否看到与原理图中采用的组件相关的任何问题? 这样做是否安全? 会产生什么后果?
谢谢你
此致、
Roberto