This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC1352R1:LAUNCHXL-CC1352R1

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC1352R1, CC1350, CC1310, WMBUS, CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/886763/ccs-launchxl-cc1352r1-launchxl-cc1352r1

器件型号:LAUNCHXL-CC1352R1
主题中讨论的其他器件: CC1350CC1310WMBUSCC1312R

工具/软件:Code Composer Studio

我只是想知道是否有适用于此开发套件(LAUNCHXL-CC1352R1)的无线 M-BUS 堆栈。 在数据表中、它指出该器件支持无线 M-BUS。 但是、TI 的网站声明仅支持 CC1310和 CC1350。 我已经根据 数据表中的规定购买了 LAUNCHXL-CC1352R1。 可以帮帮我吗?  

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC1312R 能够支持多个 wmbus PHY。

    我们正在对 N 模式@169MHz 进行特性描述、和

    C 模式@868也应该能够运行(100kbps、标准2-FSK)

    但是、CC13x2器件没有可用的堆栈、而且目前也没有计划这样做、因此您需要创建自己的堆栈。

    BR

    Siri