This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:无法将 LPSTK 重置为开箱即用状态

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LPSTK-CC1352R, CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/885706/cc1352r-could-not-reset-lpstk-to-out-of-box-state

器件型号:CC1352R

您好!

我使用手机上的传感器标签应用程序对 Project Zero 进行了编程、但无法使用正常方式将其反转至开箱即用状态:当它关闭时、按 BTN1 (左键)、然后再次打开电源再关闭。 没有发生任何情况、我一直处于 Project Zero 状态。

此外、如果我尝试使用应用程序来访问它、以便闪存另一个程序、则表明该对象离我很远。

感谢您的提前帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将 LPSTK-CC1352R 与 CC2640R2连接并在它们之间配置 JTAG 连接。 然后、我使用 CCS 在 CC1352R 上刷写映像  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ammar:

    我很高兴您解决了您的问题。

    您还应该能够使用无线下载(OAD)对器件进行编程。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你玛丽!