This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:寄存器更改事件触发器

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/885776/cc1200-register-change-event-triggers

器件型号:CC1200

大家好、

我想确认 MARCSTATUS 和 PKT_CRC_OK 的寄存器更改时序。 您能回答以下两个问题吗?

您能告诉我事件触发器哪个"MARCSTATUS"更改为"RX_END"吗?
接收所有数据? 还是将 FIFO_THR 长度数据放入 RX_FIFO 中?

PKT_CRC_OK 何时反映在 LQI_VAL 寄存器中?
接收 所有数据? 还是将 LQI 中的数据写入 RX_FIFO?

此致、

Takashi Onawa

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为所有这些问题都在这里得到了解答:

    Siri