This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:频率偏移读数的原理是什么?#39

Guru**** 2567015 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/899802/cc1312r-what-s-the-principle-of-freqoffset-reading

器件型号:CC1312R

你(们)好  

从有关 CC1312R freqoffset 读数的其他主题中、现在我知道我们可以使用 Immdate 命令和 pOverrides 参数来获取 频率偏移。如下所示:

RFC_CMD_READ_RFREG_t RF_cmdReadRfregFreqOffset =

{.commandNo = 0x0601、

.address = 0x5154、

.value = 0、};

rf_runImmediateCmd (rfHandle、(uint32_t*)&rf_cmdReadRfregFreqOffset);offset = rf_cmdReadRfregFreqOffset.value;

示例:我正在使用两个 CC1312R LP、我获得了大约17KHZ 的频率偏移结果。

但这的原则是什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否详细说明一下、您是否询问失调电压的计算方式、失调电压的使用方式或其他方面?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的回复。

    是的、我想知道如何计算偏移、这基于什么理论?

    这是因为当我们使用 EVM 生产软件测试 CC1312R 时、测试日志显示了频率偏移、我想知道这是如何实现的?请参阅下图

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是根据调制解调器中某些处理块之后的 I/Q 数据计算得出的。 我认为您可以为每个接收到的符号获取此数字、然后报告的偏移量是基于前导码和 SYNC 找到的值进行平均计算的结果。  

    目前、我没有更多详细信息。 是奇怪的、还是在生产测试数据中看到了一些奇怪的东西。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否意味着、通过在蓝牙频带中进行测试、CC1352的开发板可以测量 所有 其他蓝牙芯片的频率偏差、例如 ST、Nordic、dialog、Cypress 等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、只要 CC1312R 接收到信号、它就会计算频率偏移估算值。