This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:并发低于1GHz 器件和 BLE5器件

Guru**** 2585245 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/885490/cc1352r-concurrent-sub-1ghz-devices-and-ble5-devices

器件型号:CC1352R

你好。

只需确认 CC1352R 可以同时支持多少个低于1GHz 的器件?
此外、CC1352R 可以同时支持多少个 BLE5器件?

感谢确认!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很难用这样一个粗略的问题来回答这个问题。 您可能需要考虑您使用的子 G 协议、它也与 TX、RX 或 TRX 节点相关。 BLE5也是如此、它是 BLE5中央设备或外设。 它还与射频流量有关。 我认为这一问题没有专门的或固定的答案。 在大多数情况下、您可能需要进行测试以了解限制/禁忌。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    您是否正在寻找星形网络或网状网络?

    对于蓝牙5、我们使用多达32个连接的器件测试 CC1352R。 (这是星型网络配置。)