This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120EM-420-470-RD:CC1120EM-420-470 (DK)子卡机械制图

Guru**** 1791630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/899926/cc1120em-420-470-rd-cc1120em-420-470-dk-daughter-card-mechanical-drawing

器件型号:CC1120EM-420-470-RD

尊敬的先生:

我有两个 CC1120EM-420-470 (DK)子卡、现在我设计了一个主板来连接它。

但我尝试找到 CC1120EM-420-470 (DK)子卡信息或文档、它们不显示机械制图。

我需要 P1和 P2的距离。

有人可以帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有显示 EM 连接器(P1和 P2)之间距离的机械制图、您需要在设计文件上进行测量( )