Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS
您好!
我们对 CC112x、MSOP430和其他供应商的典型8位 UCS 非常熟悉。
按照 TI 在此设计中所做的技术步骤、我的雷达多年来一直使用 CC13xx。
我‘s 看不到长时间承诺的窄带支持(哦、是的、SmartRF 中的支持是不是这样的、但我没有得到官方的支持。 无基准数字、无建议;仅列出了 LongRange 模式)。
尽管如此、我还是想尝试一下、让工程师在该芯片上完成一个新项目-带一些遥控器的手持遥控发送器、显示屏和窄带射频434MHz。
现在、我们在处理 CC13xx 设计的复杂问题时感到很困难:RTOS 是必须的、我们尝试使用演示项目并根据我们的需求进行调整。
但是、对于每一步、我们都会发现新的障碍和复杂性、而我们今天并没有习惯这样的障碍和复杂性–尝试阅读文档需要数天的时间。
但我不想在学习曲线上花几个月的时间,而不知道总金额是多少。
那么、是否有人可以为我提供一个指南、让我的团队在几天内而不是每月数周内快速前进?
是否需要预订昂贵的在线课程,如 https://sso.teachable.com/secure/414416/checkout/1391821/ti-rtos-cc1352 ? 哪一项将耗费人日来学习深入的 RTOS、但可能仅占 CC13xx 和我们的典型项目所需资源的50%?
客户应迅速接受新芯片,这符合 TI 的利益;这对于感觉像家一样需要多长时间,起着巨大的作用。
请提供建议
此致
GGA