This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:CC1200 TX FIFO 是否可以在有源 TX 期间填满?

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/885048/cc1200-can-cc1200-tx-fifo-be-filled-during-active-tx

器件型号:CC1200

您好!

CC1200 TX FIFO 是否可以在有源 TX 期间填满、并且仍然可以进行可靠的通信?  

谢谢、

Pawan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、可以。 只需跟踪 TX FIFO 中的可用字节数量、这样您的写入操作就不会超过空间。

    BR

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Siri、

    谢谢! 感谢您抽出宝贵的时间做出恰当的回应。

    谢谢、

    Pawan