Thread 中讨论的其他器件: SysConfig
你(们)好。
我的客户希望使用 CC1312R 进行 RS485通信。
uart0流量控制使能。
但在测试期间、CTS、RTS 始终为低电平。
通过 SysConfig、已确认源已更改。
UART0是否能够进行流控制?
请告诉我如何使用 UART0流量控制?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、谢谢。
我的客户正在使用定制板。
请参阅原理图。
我附加了原理图和 SysConfig。
尊敬的 Robin:
我看不到代码有任何问题、流控制按预期工作。 CTS 是另一侧的输入、期望在发送正常时将其置为有效(换句话说、低电平表示正常、高电平表示"不发送")。 RTS 是器件的输出、只要有 FIFO 空间接收输入、就会保持低电平、然后在 FIFO 中没有剩余空间时变为高电平。
换言之、两个信号都处于低电平意味着"我们都很好"、而任何一个信号变为高电平都表示两侧都存在处理延迟。