This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:CC1125具有许多小尖峰

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1125
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/899477/cc1125-cc1125-has-many-small-spikes

器件型号:CC1125

尊敬的  

 对 CC1125有一些疑问

测试完成后、FIFO 模式的发送和接收性能似乎比非 FIFO 模式(例如串行模式)差得多。  

1125的发射似乎随机出现一些小杂散、这表现在频谱分析仪中、该分析仪将频谱保持在最大保持模式、然后在发射一段时间后、频谱中出现许多小尖峰

 任何建议—提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您看一下在时域中发送的数据包、空中的供电看起来就像矩形。 如果在此基础上运行 FFT、则会得到一个正弦。  

    请注意、如果您查看法规、则不会要求您测试这种方法才能通过。 请按 ETSI/ FCC 大纲进行测试、以确保您将通过测试。