This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:通过外部振荡器启动/唤醒

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/899350/cc1125-startup-wakeup-with-external-oscillator

器件型号:CC1125

当使用一个外部振荡器时、建议的启动和唤醒程序是什么?

是否应等待外部振荡器稳定后再唤醒 cc1125?

或者、在 外部振荡器稳定(或可能稳定)的情况下唤醒 cc1125 (从睡眠模式唤醒到空闲模式)是否正常?

或者... ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、XTAL 和 TCXO 之间没有差异。 请参阅《用户指南》中的3.1.1:"当 CSn 被拉低时、MCU 必须等到 CC112X 因此引脚变为低电平、然后才能开始传输标头字节。 这表明晶体是稳定的。"