请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1201 您好!
我们希望在我们的应用中使用 CC1201收发器、但在购买评估板之前、我有几个问题:
- CC1201是否也适用于13MHz/27MHz/40MHz? 我想在低 ISM 频带频率下使用它
- 169MHz 是否是要使用的全球 ISM 频率?
- 使用169MHz (双向)时的最大数据速率是多少?
- 可以设置的两个射频 CC1201之间的最小连接间隔是多少? 它是否可以低于1ms? (使用169MHz) (双向)
- 我可以使用169MHz 实现的最小延迟是多少?(双向)
我希望以230400波特发送 UART 数据 TX 和 RX、并具有最小延迟和连接间隔。 (双向)
此致、
Michael