This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1201:最小延迟

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/898523/cc1201-minimum-latency

器件型号:CC1201

您好!

我们希望在我们的应用中使用 CC1201收发器、但在购买评估板之前、我有几个问题:

  • CC1201是否也适用于13MHz/27MHz/40MHz? 我想在低 ISM 频带频率下使用它
  • 169MHz 是否是要使用的全球 ISM 频率?
  • 使用169MHz (双向)时的最大数据速率是多少?  
  • 可以设置的两个射频 CC1201之间的最小连接间隔是多少? 它是否可以低于1ms? (使用169MHz) (双向)
  • 我可以使用169MHz 实现的最小延迟是多少?(双向)

我希望以230400波特发送 UART 数据 TX 和 RX、并具有最小延迟和连接间隔。 (双向)

此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    您是否在数据表中查看过:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marie、

    是的、我查看了数据表、但找不到答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    •  CC1201 是否也适用于13MHz/27MHz/40MHz? 我想在低 ISM 频带频率下使用它
    • 169MHz 是否是要使用的全球 ISM 频率?
      • 我不这么认为。 这主要是在欧洲开放的、遵循 ETSI 的频带。   
    • 使用169MHz (双向)时的最大数据速率是多少?  
      • 500ksps
    • 可以  设置的两个射频 CC1201之间的最小连接间隔是多少? 它是否可以低于1ms? (使用169MHz) (双向)
      • 这将一直到您编写软件的方式。 表 4.13 "唤醒和时序"涵盖了芯片中的硬件限制  
    • 我可以使用169MHz 实现的最小延迟是多少?(双向)
      • 这将一直到您编写软件的方式