This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1111EMK868-915:CC1101

Guru**** 2547560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/897438/cc1111emk868-915-cc1101

器件型号:CC1111EMK868-915
Thread 中讨论的其他器件:数据包监听器

Hallo、

我购买了一个 CC1111 USB 软件狗、以像嗅探器一样使用它。

我安装了 Smart RF 数据包监听器 v1.0.0、当我启动它(CC11软件狗已插入 PC)时、在程序窗口底部会显示以下消息"Sniffer Device not found"

在快速入门指南中、有以下注意事项:"CC1111 USB 软件狗已使用数据包监听器固件进行预编程"。

我没有任何板可用于更新 CC1111 USB 软件狗固件、也没有购买、因为我知道它可以像监听器一样使用。

如何继续?

是否有人帮助我使用 CC1111软件狗、例如射频监听器?

我们要提前感谢您的支持。

此致、

Stefano。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、

    我们正在研究您的问题。 我们将在本周的今天或晚些时候为您提供答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、

    正如您所说的、软件狗通常应使用数据包监听器固件进行编程。 很难说为什么不会这样。 您在哪里购买了软件狗?

    连接加密狗时,您能否确认绿色指示灯是否亮起。

    连接加密狗后、您在设备管理器中看到什么?

    此致、

    Øyvind μ A

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo Øyvind 和 Marie、

    我在德州网站上购买了 CC1111软件狗。

    当软件狗连接到 PC 时、绿色 LED 亮起。

    是否确定它可以与最新版本的 Sniffer 应用程序正确配合使用?

    提前非常感谢您的支持。

    此致、

    Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需意识到您使用的是错误的数据包监听器。 这可能有点令人困惑、但您有两个不同的 SmartRF 数据包监听器变体。 您有一个称为"数据包监听器"、另一个称为"数据包监听器2"。 列表顶部是后面的型号、它支持 CC13xx/CC26xx 器件系列的更新捕获器件。

    当您使用 CC1111软件狗作为捕获器件时、应下载"packet_sniffer"变体。 此处的最新版本为"2.18.1"。  

    使用此版本、我很确定情况会有所不同。 如果绿色 LED 亮起、则表示固件正常。  

    希望这能让您在项目中更进一步。

    此致、

    Øyvind μ A